+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ハードウェア( )とは、コンピュータや電子システムの物理的な部分を指し、データの処理、保管、伝送に関与するすべての有形の構成要素を含みます。この用語は、プロセッサ、RAM、ハードドライブ、マザーボードなどの内部要素だけでなく、モニター、キーボード、プリンター、その他の周辺機器を含む外部デバイスにも適用されます。 デバイスの動作を制御するプログラムや命令を指すソフトウェアとは異なり、ハードウェアはそれらの実行を可能にする物理的な基盤を形成します。
ハードウェアの動作は、データが二進信号として処理されるデジタル電子工学の原理に基づいています。 個々のコンポーネントは、コンピュータシステムの組織化された構造の中で相互に連携し、各要素は算術演算や論理演算の実行から、ユーザーや他のデバイスとの通信の実現に至るまで、特定の機能を果たします。ハードウェアには、パーソナルコンピュータのような汎用的なものもあれば、産業用コントローラー、ルータ、組み込みモジュール、FPGAシステムなど、特定のタスクのために設計された専用型のものもあります。
半導体技術の進歩と小型化により、ハードウェア設計には大きな変化がもたらされ、その結果、ますますコンパクトなエンクロージャの中で、演算能力の向上、消費電力の削減、機能の強化が実現されています。ハードウェアの設計には、電子工学、機械工学、材料科学、および電磁両立性に関する専門知識が必要です。 現代のデバイスにおいて、ハードウェアとソフトウェア は、物理的なリソースがソフトウェアを通じて制御され、高度な演算、通信、制御機能を実行する、切り離せないシステムを形成しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。