+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

機械語 - 定義

機械語(マシンコード) は、プログラミング言語 の最下位レベルであり、特定の種類のプロセッサが直接理解できるものです。これは、2進形式で記述された命令の列から構成されており、各命令は、データ転送、算術演算、論理演算、条件分岐など、中央処理装置(CPU)によって実行される特定の操作を表しています。 各マシン言語命令は、プロセッサのアーキテクチャによって決定される定義された長さと構造を持ち、オペレーションコード(オペコード)に加え、操作の対象となるデータやアドレスを含んでいます。

マシン言語は特定のプロセッサアーキテクチャに固有のものであり、ある種類のプロセッサ向けにこの言語で書かれたプログラムは、別のプロセッサへ直接移植することはできません。命令の実行は、利用可能な演算、レジスタ、および命令形式を定義する、ISA(命令セットアーキテクチャ)として知られるプロセッサの内部命令セットに基づいています。 機械語で記述されたプログラムはネイティブコードであり、ハードウェアによって直接実行されるため、それ以上の変換を必要としません。

バイナリプログラムは複雑で可読性に欠けるため、プログラマーが機械語を直接使用することはほとんどありません。その代わりに、アセンブリ言語 が一般的に使用されます。これらは機械命令の記号表現を提供し、アセンブラによって機械語コードに変換されます。 とはいえ、マシン言語はプロセッサとの通信における基礎的なレベルであり、低レベルのシステム動作の分析、デバッグ、コンパイラ開発、リバースエンジニアリングを行う上で、その知識は不可欠です。組み込みシステム、マイクロコントローラ、およびパフォーマンスが重要なコードの最適化においては、プログラムの実行を完全に理解し、ハードウェアリソースを効率的に使用するために、マシンコードが分析されることがよくあります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る