+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ラミネート - 定義

積層板( )とは、機械的、化学的、あるいは電気的特性が異なる少なくとも2つの層を恒久的に結合させて作られた多層複合材料である。このような構造の目的は、単一の原材料では得られない、所望の機能的特性を備えた材料を実現することにある。 積層板は、耐久性、強度、絶縁性、あるいは環境条件に対する耐性が求められる工学、電子機器、建設、および産業分野で広く使用されています。

電子機器分野において、積層板とは最も一般的に、プリント基板(PCB)の製造に使用される基板材料を指します。 これは、通常、エポキシ樹脂を含浸させたフェノール紙またはガラス繊維布からなる誘電体層と、導電トレースを形成する外側の銅層で構成されています。この種の積層板は、電子回路の信頼性の高い動作を確保するために、適切な誘電特性、熱安定性、低吸湿性 、および耐薬品性を備えている必要があります。

積層板の製造プロセスでは、制御された温度および圧力条件下で材料層をプレスし、硬化させます。用途に応じて、積層板はガラス、カーボン、アラミドなどの構造用繊維で補強されることがあり、一方、慎重に選定された物理化学的特性を持つ合成樹脂が結合剤として機能します。 積層板の組成と構造は、所望の剛性、柔軟性、熱伝導率、または電気絶縁性を実現するように調整されます。

技術的な文脈によっては、「積層板」という用語は、航空宇宙、自動車、またはエネルギー分野で使用される仕上げ材、保護層、あるいは複合材料を指す場合もあります。 重要な点は、各層の適切な接着と耐久性であり、これらが過酷な使用環境下における最終製品の品質と信頼性を決定づける。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る