+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69904/) LED(発光ダイオード) は、順方向に電流が流れると発光する半導体エレクトロルミネッセンスダイオードである。 この現象はエレクトロルミネッセンスとして知られており、半導体構造内での電荷キャリア(電子と正孔)の再結合を伴い、その結果、特定の波長を持つ光子 が放出されます。半導体材料の化学組成に応じて、LEDランプは可視光、赤外線、または紫外線の範囲を含む様々な色の光を放出することができます。
LEDランプの構造は、ガリウムヒ素(GaAs) 、リン化ガリウム(GaP)、または窒化ガリウム(GaN)[に基づいています。 現代の技術により、光の色や輝度を精密に制御できるほか、効率や部品の寿命を向上させる多層構造の開発も可能となっています。LEDランプは、非常に高いエネルギー効率、長い動作寿命、低い動作電圧、そしてコンパクトなサイズを特徴としており、幅広い用途に最適な光源となっています。
LEDランプは、一般照明、信号機、ディスプレイ、モバイル機器、自動車システム、医療機器、民生用電子機器、および産業用システムで広く使用されています。現代の照明ソリューションにおいて、LEDランプは白熱電球や蛍光灯などの従来の光源に取って代わり、より高いエネルギー効率と、色、指向性、調光といった光のパラメータに対する優れた制御性を提供しています。 また、高出力LEDや不可視光LEDは、検知システム、データ伝送、バイオメディカル技術などの特殊用途にも使用されています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。