+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
マイクロプロセッサ は、コンピュータシステムの中央処理装置(CPU)として機能する集積回路であり、記憶された命令に基づいて、算術、論理、制御、およびデータ処理 操作を実行する役割を担っています。これは一連のマシンサイクルを通じて動作し、メモリから命令を取り出し、それらをデコードし、命令セットアーキテクチャに従って実行します。 マイクロプロセッサは、計算、制御、通信のタスクを可能にするデジタルシステムの基本構成要素である。
マイクロプロセッサの主要な構成要素には、算術論理演算装置(ALU) 、レジスタ、命令デコーダ、制御ユニット、およびデータバス、アドレスバス、制御バスが含まれる。 現代のマイクロプロセッサには、キャッシュメモリ 、分岐予測機構、メモリコントローラー、浮動小数点演算ユニットなどの補助ユニットも組み込まれており、性能が大幅に向上しています。マルチコアプロセッサは、単一のチップ内に複数の処理コアを統合しており、複数のプログラムスレッドの並列実行を可能にします。
マイクロプロセッサは、x86、ARM、MIPS、RISC-Vなど、さまざまなアーキテクチャで設計されており、それぞれがデータの構成、命令の種類、設計思想を定義しています。 これらは、ノートパソコン、サーバー、ワークステーションなどの汎用コンピューティングデバイスだけでなく、より複雑な制御構造の中核コンポーネントとして機能する組み込みシステムでも使用されています。 マイクロコントローラー及びマイクロプロセッサーとは異なり、マイクロプロセッサには、内蔵のRAM 、プログラムメモリ、または入出力周辺機器が含まれていないため、外部コンポーネントが必要となり、非常に柔軟でスケーラブルなシステム設計が可能になります。
マイクロプロセッサ技術の進歩により、演算能力が大幅に向上すると同時に、サイズと消費電力の削減も実現しました。 その結果、マイクロプロセッサは、コンピュータサイエンスだけでなく、オートメーション、通信、産業、自動車システム、さらには科学や軍事用途においても重要な役割を果たしています。その設計と製造は、ナノメートルスケールでの高度なリソグラフィ技術と電子システム工学に依存しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。