+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
RAM(ランダムアクセスメモリ) は、メモリ構造内の物理的な位置に関係なく、どのデータセルに対しても等しい時間で直接かつランダムにアクセスできるデジタルメモリの一種です。RAMは、コンピュータおよびマイクロプロセッサのシステムアーキテクチャにおける基本的な構成要素であり、プログラムの実行中にプロセッサが現在使用しているデータや命令を一時的に格納する作業用メモリとして機能します。
RAMの重要な特徴は、その揮発性です。メモリに保存されたデータは電源が切れると失われるため、不揮発性メモリ(ROM 、ハードドライブ、フラッシュメモリなど)とは区別されます。 RAMはアクセス速度が高く、繰り返し読み書きが可能であるため、スムーズなデータ処理、システムパフォーマンス、およびアプリケーションの応答性を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。その容量と速度は、コンピュータが複数の操作を同時に処理する能力に直接影響します。
RAMには主に2つの種類があります。コンデンサにデータを保存し、定期的なリフレッシュサイクルを必要とするDRAM(ダイナミックRAM)と、フリップフロップを使用しリフレッシュを必要としないが、より高速で製造コストが高いSRAM(スタティックRAM)です。 DRAMは一般的にパーソナルコンピュータのメインメモリとして使用される一方、SRAMは主にプロセッサのキャッシュメモリ など、高速性が不可欠な場面で使用されます。
DDR(ダブルデータレート)などの最新のRAMモジュールは、マザーボードのスロットに装着され、データの帯域幅 を決定する所定のクロック周波数で動作します。 これらの規格は、現代のオペレーティングシステム、マルチメディアアプリケーション、およびコンピューティング環境の増大する要求に応えるため、大容量化、エネルギー効率の向上、およびスループットの向上に向けて進化し続けています。RAMはその他コンピュータコンポーネントと密接に連携し、リアルタイムデータ処理 を行うための動的な環境を構築します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。