+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ROM(Read-Only Memory) は、の一種である不揮発性半導体メモリ であり、デバイスの通常の動作中にデータが変化しないよう設計されています。RAM とは異なり、ROMは電源が切断された後も保存された情報を保持するため、ブートコード(ファームウェア )、設定テーブル、または重要なシステムルーチンを恒久的に保存するのに特に有用です。
ROMの最大の特徴は、通常のシステム使用時には通常、データを読み取るのみであるという点です。ROMへの書き込みが許可されている場合でも、製造時、あるいは特殊な手順や装置を通じて行われます。 しかし、限定的なプログラミングを許可するROMのバリエーションも存在します。PROM(プログラマブルROM)、EPROM(消去可能プログラマブルROM)、およびEEPROM(電気的消去可能プログラマブルROM)です。これらのタイプでは、データの永続性を維持しつつ、特定の条件下で内容を変更することが可能です。
ROMは、コンピュータやデジタルデバイスのアーキテクチャにおいて極めて重要な役割を果たしており、組み込みシステム、コントローラー、BIOS システム、およびその他多くのコンポーネントの基盤となっています。その信頼性と偶発的なデータ変更に対する耐性により、ROMはシステムの安定性と重要なソフトウェアのセキュリティを確保します。 ROMの構造には、製造時にプログラムされるマスクROMや、ユーザーがファームウェアを更新できる柔軟性の高いソリューションなどがあります。
技術的な観点から見ると、ROMはメモリセルのマトリックスで構成されており、導通の有無が論理的な1または0を表します。 現代の実装では、ROMを集積回路に直接組み込むことが可能であり、これによりエネルギー効率が向上し、デバイスの小型化が図られています。ROMは、電源の状態にかかわらず安定した動作とデータの永続性が求められるシステムにおいて、依然として不可欠なコンポーネントです。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。