+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ファームウェア(firmware)は、電子機器の不揮発性メモリに埋め込まれた特殊なソフトウェアで、ハードウェ アとオペレーティング・システムやアプリケーション・システムの上位層との中間的な役割を果たす。ハードウェアの基本的な動作、設定、および動作機能の制御に必要な命令セットとアルゴリズム が含まれているため、ハードウェアの動作に不可欠です。一般的なアプリケーション・ソフトウェアとは異なり、ファームウェアは特定のハードウェア・アーキテクチャに直接結びついています。
通常、ファームウェアは、ROM 、EEPROM またはフラッシュなどの、不揮発性メモリ に格納され、電源オフ後も保持される。最近のデバイスでは、通信バスやインターフェイスUSB などを通じてファームウェアを更新することがますます一般的になってきており、物理的な介入なしに、バグの修正、機能の追加、システム・セキュリティの強化を行うことができる。
ファームウェアは、マイクロコントローラー、組み込みシステム、周辺機器(プリンター、キーボード、ルーター)、ディスクドライブ、通信インターフェース、テレビ、カメラ、オーディオシステムなどの消費者向け機器で重要な役割を果たしています。多くの場合、ファームウェアは電源が投入されると最初に実行され、初期化やテスト・ルーチン(コンピュータのPOSTなど)を実行し、さらにシステム・コンポーネントを実行します。
ファームウェアの特徴は、その決定論的な性質と、外部オペレーティング・システムからの独立性である。同時に、ファームウェアは、コンピューティング・パワー、メモリ、消費電力といったリソー スの制約を考慮して設計されなければならない。セキュリティの観点からは、ファームウェアは潜在的な攻撃ベクトルでもあるため、その完全 性と安全にアップデートする能力は、設計上の重要な検討事項である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。