+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

不揮発性メモリ - definition

不揮発性メモリ はコンピュータ・メモリの一種で、電源を切っても保存データを保持する。DRAM のような儚いメモリ とは異なり、不揮発性メモリは、定期的にリフレッシュする必要なしに情報を永久に保存することができる。不揮発性メモリは、組み込みシステムからパソコンやサーバーに至るまで、多くの電子機器の機能を支えている。

その他、不揮発性メモリー技術には、EEPROM、フラッシュ、MRAM、抵抗性メモリーなどの半導体メモリーを含む、さまざまな物理的・構造的ソリューションがある。これらに共通するのは、データの書き込みと読み出しを繰り返し、数ヶ月から数年という長期間にわたって情報を保持する能力である。種類によって、保存されたデータへのアクセスはシーケンシャルまたはダイレクトであり、これは特定のチップの動作速度とアプリケーションに影響します。

実際には、不揮発性メモリは、[ファームウェア(ファームウェア )、システム構成、ブートコードを保管するために使用され、また、マス・ストレージ - SSD、メモリーカード、ペンドライブ、ROM のようなメディアの形態でも使用されます。大容量化と小型化のおかげで、この種のチップは、低消費電力と外部要因への耐性が重要なモバイルおよびポータブル電子システムにも採用されている。

今日の不揮発性メモリベースのソリューションは、エラー訂正、暗号化、セル磨耗検出などのデータ損失保護メカニズムも統合している。また、書き込み耐久性、動作速度、データ保持、書き込み/消去サイクル数といったパラメータも重要であり、これらは産業用、民生用、特殊用途におけるこれらのメモリの効率と信頼性を決定する。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る