+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
フリート・メモリーは、電力が供給されている間だけデータを保存するコンピュータ・メモリーの一種である。電源が取り除かれると、保存されていた情報は回復不能に失われる。このタイプのメモリは主にオペレーショナル・メモリとして使用され、汎用コンピュータでも組み込みシステムでも、システムが稼動している間、一時的にデータを保存するために使用される。
エフェメラル・メモリの特徴は、データ・アクセス速度が速いことで、短時間に集中的な情報交換を必要とするアプリケーションに適している。エフェメラル・メモリの最も一般的なタイプは、DRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)とSRAM(スタティック・ランダム・アクセス・メモリ)である。DRAMは定期的なリフレッシュが必要なキャパシタにデータを保存し、SRAMは電力が供給されている限り論理状態を維持する双安定フリップフロップを使用する。
儚いメモリは、データ処理 において重要な役割を果たし、より低速のストレージ と高速プロセッサの間の中間リンクとして機能する。実行プログラムのコード、一時変数、データ・バッファ、 およびオペレーティング・システムのコンテキストのためのストレージを提供します。設計上、このメモリは、許容可能なレベルの消費電力を維持しながら、可能な限り低いレイテンシと高い帯域幅 を実現するように設計されています。
保存データの耐久性がないにもかかわらず、エフェメラル・メモリは現代のデジタル・システムには不可欠な要素である。アクセス時間、容量、消費電力、単価などの技術的パラメータは、電子回路やコンピュータ・アーキテクチャの設計における重要な基準である。エフェメラル・メモリは、不揮発性メモリ( )と共存し、性能、耐久性、システム運用の経済性のバランスを提供するメモリ階層を形成している。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。