+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

BIOS(Basic Input/Output System) - 定義

BIOS(Basic Input/Output System) は、パーソナルコンピュータに搭載されている基本入出力システムであり、ハードウェアとオペレーティングシステムの間を仲介する役割を果たします。 BIOSは、マザーボードの不揮発性メモリ に格納された一連の命令であり、最も一般的にはフラッシュROMやEEPROMチップの形で存在し、コンピュータの電源投入と同時に起動します。

その主な役割は、POST(電源投入時自己診断)手順の一環としてハードウェアコンポーネントの初期化とテストを行い、その後、データストレージデバイスからオペレーティングシステムのブートプログラムをロードすることです。この文脈において、BIOSはキーボード、ハードドライブ、光学ドライブ、グラフィックカードなどのデバイスとの最下位レベルでの通信を担当します。 その機能には、オペレーティングシステムが独自のドライバをロードする前であっても、ハードウェアへの基本的なアクセスを可能にする抽象化レイヤーの提供も含まれます。

BIOSには、「セットアップユーティリティ」として知られる設定インターフェース( )も含まれており、ユーザーはブート優先順位、RAM パラメータ、プロセッサ クロック、またはセキュリティ設定など、コンピュータの動作パラメータを手動で設定することができます。 21世紀初頭以降、従来のBIOSは徐々にUEFI(Unified Extensible Firmware Interface)に置き換えられてきました。UEFIは、より幅広い機能、グラフィカルユーザーインターフェース、そして大容量ハードドライブやセキュアブートといった最新技術への優れたサポートを提供します。

BIOSはオペレーティングシステムとは独立して動作しますが、その正常な機能はコンピュータ全体の安定性と機能性にとって極めて重要です。マザーボードメーカーは、互換性の向上、パフォーマンスの向上、またはバグの修正を目的として、BIOSのアップデートを提供する場合があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る