+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA) - 定義

プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA) は、その接続構造を適切にプログラミングすることで、任意の論理機能を実装できるデジタル集積回路である。これは2つの論理層から構成されており、第1層は論理積(AND)機能を実装し、第2層は論理和(OR)機能を実装する。 両方の層はプログラム可能であり、入力信号と出力信号の関係を柔軟に定義することができます。このアーキテクチャは、特定の用途に最適化された幅広いブール関数の実装をサポートします。

PLAの動作は、入力とロジックゲート 間の構成可能な相互接続に基づいています。技術によっては、アレイを一度だけ(例えば、接続のフューズによる)プログラムすることも、EEPROMメモリや再構成可能な技術を使用して複数回再プログラムすることも可能です。 これにより、専用のASIC開発を必要とせずに、カスタムロジックの迅速な設計と導入が可能になります。PLAは主に、入出力数が限られている特定の論理機能が必要な場面で使用されます。

デジタルシステムエンジニアリングの観点から見ると、プログラマブル・ロジック・アレイは、PAL(プログラマブル・アレイ・ロジック)、GAL(ジェネリック・アレイ・ロジック)、およびより高度な FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)アーキテクチャなどのソリューションと並んで、最も単純なタイプのプログラマブルデバイスの一つです。 これらと比較して、PLAはロジック定義においてより高い柔軟性を提供しますが、スケーラビリティは低く、タイミング性能も劣るため、その用途はより単純な設計に限定されます。

PLAは、コンパクトさと、変化する機能要件への迅速な適応が不可欠な、教育、プロトタイピング、および組み込みシステムにおいて重要な役割を果たしています。最新の設計ツールでは、(VHDL)、 (VHDL)、またはVerilogなどのハードウェア記述言語からPLA構成を自動的に生成することができ、より大規模なデジタルシステムへの統合が容易になっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る