+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Raspberry Pi SSDおよびSSDキット

発行日: 20-05-2025 更新日: 10-04-2026 🕒 2 分钟阅读

Raspberry Pi 5をお持ちで、その全潜能を引き出したいですか?Raspberry Piの新しいアクセサリーをチェックしてください。このブランドは、別々にまたは準備済みのSSDキットとM.2 HAT+として購入できる自社製NVMe SSDを発売しました。

Raspberry Pi 5は約1年前に発売され、製造元にとって大成功でした。これにより、2019年の前モデルであるRaspberry Pi 4と比較して3倍のパフォーマンス向上、電源ボタン、PCI Expressポートなど、多くの新機能と改善がもたらされました。

PCI Expressポートは、AIアクセラレーター、イーサネットアダプター、または通常のPCグラフィックカードなど、さまざまな外部アクセサリーに使用できます。Raspberry Piは、自社製の手頃な価格のM.2HAT+を提供しており、これを使用してFPC標準からM.2 Mキー形式への変換が可能です。また、類似の結果を得ることができるサードパーティ製のアダプターもかなりありますが、公式の製造元のアクセサリー、例えばHailo AI推論アクセラレーターを組み合わせたRaspberry Pi AIキットや、新しいRaspberry Pi AI HAT+の使用をお勧めします。

しかし、PCI Expressポートで最も人気のある用途は、NVMeソリッドステートディスク(SSD)を接続することです。SSDは、A2クラスのSDカードよりもさらに高速であるため、優れた選択です。最高のパフォーマンスを求める場合は、Raspberry Pi OSをSSDから実行することをお勧めします。Raspberry PiのSSDは、これに最適です。

ドライブは、256GBおよび512GBのバージョンで利用可能です。どちらも最小4KBランダムリードおよびライトパフォーマンスが40k IOPS(256GBバージョン)および70k IOPS(512GBバージョン)を提供します。これらは、Raspberry Pi 5が可能な限り最高のパフォーマンスを達成するのに効果的かつ手頃な方法を提供します。

注:この記事は、元のコンテンツに基づいています:https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-ssds-and-ssd-kits/

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る