+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
APM(Advanced Power Management)。Advanced Power Management(APM) は、オペレーティングシステムやインストールされたソフトウェアがパーソナルコンピュータのコンポーネントの消費電力を管理できるようにすることを目的として、インテルとマイクロソフトによって開発された仕様です。この仕組みは1990年代に設計されました。 1990年代に設計され、デバイスが現在の負荷やユーザーの活動に応じて動作モードを動的に調整できるようにする、最初のソリューションの一つでした。
APMの基礎は、(BIOS) システムとオペレーティングシステムとの連携にあり、BIOSはハードウェアデバイスとの通信における仲介役として機能しました。 APMは、プロセッサ、ハードドライブ、モニターなどのコンピュータコンポーネントを、フルアクティブ、スタンバイモード、スリープ、電源オフといった電力状態に応じて分類しました。これらの状態間の切り替えは、システムの安定性を損なうことなく消費電力を最小限に抑えるように設計されていました。このソリューションは、バッテリー駆動時間が重要な性能指標であったノートパソコンにおいて、特に有用であることが実証されました。
その後、APMは、より新しく高度な電源管理規格であるACPI(Advanced Configuration and Power Interface)に取って代わられました。ACPIは、より高い柔軟性、オペレーティングシステムとのより優れた統合性、そしてより正確なコンポーネント制御を提供します。 とはいえ、APMはIT分野における省電力システムの進化において重要な役割を果たし、この分野における将来のソリューションの基礎を築きました。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。