+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ブルートフォース攻撃( )とは、保護されたコンピュータシステムのリソースへの不正アクセスを目的として、考えられる鍵、パスワード、その他の認証情報の組み合わせを体系的かつ網羅的に探索する、暗号学的手法であり、セキュリティ侵害の手法である。 この手法は、十分な時間と計算リソースさえあれば、秘密値(例えばパスワードや暗号鍵など)のみに基づくいかなるセキュリティ対策も破ることができるという前提に基づいています。
ブルートフォースは原始的な攻撃と見なされますが、その他(辞書攻撃、ソーシャルエンジニアリング、暗号解読など)の方法が失敗した場合に有効です。最も単純な形では、正しい一致が得られるまで文字の組み合わせを順次試すものであり、その有効性は、攻撃対象となるパスワードや鍵の長さとエントロピー に大きく依存します。
ブルートフォース攻撃に対する防御の観点から、セキュリティシステムでは、時間遅延、一定回数の失敗後のアカウントブロック、キャプチャ、および計算コストの高い暗号ハッシュ関数(例えばbcrypt、scrypt、Argon2)などのメカニズムが実装されています。 対称暗号および非対称暗号では、アルゴリズム を、鍵の長さがブルートフォース攻撃に必要な時間を指数関数的に増加させるよう設計しており、現在の技術水準では、ブルートフォース攻撃は現実的ではありません。
サイバーセキュリティ の文脈において、ブルートフォース攻撃は、オートメーションされたスクリプト、ボットネット、および侵入テストソフトウェア(例えばHydra、John the Ripper)によって使用される主要な攻撃ベクトルのひとつであり続けています。したがって、その特定と効果的な無力化は、強靭なITシステムの設計において不可欠な要素です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。