+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

オートトランス - 定義

オートトランス( )は、一次巻線と二次巻線が物理的に接続された単一のコイルを構成し、入力側と出力側の電圧差を、同一の巻線上の適切なタップによって実現する電気変圧器の一種である。 2つの独立した巻線を有する変圧器とは異なり、オートトランスは1つの巻線しか持たないため、その設計、コスト、およびエネルギー効率に影響を与えます。

共通の巻線のおかげで、オートトランスは、従来の2巻線変圧器と比較して、同じ定格電力 において、質量と体積が小さいという特徴があります。 これは、エネルギーの一部が電磁誘導 のみを通じるのではなく、電気伝導によって直接伝達されるためです。このような構造により、入力電圧と出力電圧の差が小さい場合でも、より高い効率と優れた電圧調整特性が得られます。

オートトランスは、一次側と二次側の間の電気的絶縁が不要な用途で使用されます。その他、モーター始動システム、実験装置、電圧調整、および中・高電圧範囲での電圧変換を行う電力網などで使用されています。 その使用は、回路間の絶縁が不十分である点( )によって制限されており、妨害や過電圧が伝播するリスクを伴うため、運用および安全条件を慎重に分析する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る