+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
定格電力とは、電気的、電子的、または機械的デバイスが、その公称動作パラメータを維持しながら、意図された使用に対して安全かつ適合性のある方法で、恒久的に出力、消費、または処理できる電力の、製造業者によって指定された最大値である。これは、周囲温度、供給電圧、周波数、 または冷却レベルなど、実験室または基準条件下で決定される値であり、デバイスの種類の技術基準に準拠している。
定格電力は、装置の動作能力を評価し、特定の用途のために装置を選択するための重要な基準である。電動機、ヒーター、変圧器、電源装置などの負荷では、効率と寿命の両方が確保される動作レベルを決定する。この値を超えると、過熱、過負荷、効率の低下、極端な場合には機器の損傷や破壊につながる可能性があります。
発電機、太陽光発電パネル、オーディオ・アンプなどのエネルギー源の場合、定格電力とは、性能劣化のリスクを負うことなく連続的に供給できる最大エネルギーを指します。実際には、システムの寿命に悪影響を及ぼさない短時間の過負荷を指す瞬時電力またはピーク電力という概念も使用されることがありますが、主要な参照パラメータであることに変わりはありません。
機器の銘板や技術文書に定格電力が表示されていることで、機器の正しい使用や他のシステムコンポーネントとの統合が可能になり、安全性や設置要件への適合が保証されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。