+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
ビッグデータ( )とは、膨大な量、高い変動性、そして多岐にわたる多様性を特徴とするデータの集合体を指す用語であり、その規模と複雑さは、従来のデータ管理システムや分析手法の能力を超えるものである。 これらのデータは、IoT デバイス、ソーシャルメディア、金融取引、産業用センサーのログ、テキスト文書、マルチメディア記録など、様々なソースから得られ、非構造化、半構造化、および構造化された情報リソースを形成します。
データエンジニアリングの実践において、ビッグデータとは、分散データをリアルタイムまたは最小限の遅延で保存、処理、分析するための技術を包括する。主要な技術的ソリューションには、分散ファイルシステム(Hadoop分散ファイルシステムなど)、データベース NoSQL、データストリーミングプラットフォーム、および機械学習 および人工知能 に基づく高度な分析ツールが含まれる。
ビッグデータ分析においては、データマイニング技術、自然言語処理(NLP)、予測分析も極めて重要であり、これらによって膨大なデータセットから価値あるパターン、相関関係、予測を抽出することが可能になります。 インフラの拡張性、耐障害性、および分散環境での運用能力は、ビッグデータを処理するシステムにとって基本的な要件です。これらの技術は、金融、通信、産業、医療、行政などの多くの業界で活用されており、かつてない規模での分析に基づく意思決定を可能にしています。
ビッグデータに関連する課題には、情報セキュリティ、プライバシー保護、およびGDPRやHIPAAなどの法的規制への準拠確保といった問題も含まれます。これらに対応するためには、高度なID管理手法、データ暗号化、およびアクセス監査の導入が不可欠です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。