+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
バイオニクス( )は、自然界に見られる構造、プロセス、メカニズムを研究し、それらをテンプレートとして技術的な解決策を設計・開発する、科学と工学の学際的な分野です。その目的は、生物の効率性、適応性、複雑性にヒントを得て、システム、材料、デバイスを創出することにあります。
バイオニクスという概念は、生物学と工学、コンピュータサイエンス、ロボティクス 、および材料科学の融合を指します。 筋肉、感覚器官、神経系、あるいは細胞構造といった生物学的システムの機能を分析することで、バイオニクスはそれらの動作原理を実用的な技術へと転用することを可能にします。そのような応用例としては、神経インパルスによって制御される義肢、人工感覚器官、構造が変化する材料、そして動物の動きを模倣するロボット などが挙げられます。
バイオニクスでは、自然システムの適応特性や自己調節能力を考慮した、精密なモデリングとシミュレーション が極めて重要視されています。また、神経技術や医学に応用可能な、双方向の信号交換を可能にする生物系と電子系の間のインターフェース の構築も重要な側面です。
バイオニクスの開発には、生物物理学、神経生物学、オートメーション 、およびメカトロニクス など、多くの分野の連携が必要です。これにより、高い機能性とエネルギー効率を特徴とし、かつ人間の自然環境との統合性を高めた、ますます高度な生体模倣技術の設計が可能となります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。