+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

セントロイド - 定義

セントロイドとは幾何学的な点のことで、質量が一様に分布している平面図形や立体の質量の中心を表す。ユークリッド幾何学では、三角形の対角線が交わる点であり、一様な密度の物体の重心でもある。2次元空間では、重心は図形を形成するすべての点の座標の算術平均として決定されるが、3次元空間では3次元も考慮して計算される。

データ分析 では、セントロイドはデータセットやクラスターを表すk-means(k-means)のようなクラスタリング・アルゴリズムで重要な役割を果たす。この文脈では、セントロイドは多次元特徴空間におけるオブジェクトのグループの中心位置を定義し、データの分類と解釈を容易にします。その位置は、アルゴリズム の動作中に反復的に更新され、グループ内距離を最小化することを目指す。

信号処理では、セントロイドは信号スペクトルの重心を表し、画像解析では、ある領域の明るさや質量の中心を表す。工学や物理学の応用では、機械構造の挙動をモデル化したり、慣性モーメント を求めたり、システムの平衡を研究したりするのに使われる。

数学的な観点からは、セントロイドは、均質な質量分布の場合、この点に関する全モーメントがゼロに等しいという特性によって特徴付けられます。実際には、特に不規則な形状や可変密度の物体に対しては、積分を使用する必要がある場合がある。コンピュータアプリケーションでは、座標平均ピクセル またはデータベクトルがよく使用される。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る