+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ルームコルフ・コイルは、低電圧の直流電源から高いインパルス電圧を発生させるために使用される、インタラプタ・インダクション・トランスの一種に属するスパーク・インダクタの一種である。この装置は、19世紀半ばにドイツの設計者ハインリッヒ・ルムコルフが、ウィリアム・スタージョンとニコラス・カランによる先行研究を基に開発した。主な用途は、放電管に電力を供給し、電気と真空の実験で火花を発生させることであった。
ルムコルフ・コイルの構造は、巻き数が少ない一次側と、細いワイヤーを何万ターンも巻いた二次側の2つの巻線に基づいている。両方の巻線は、軟鉄製の共通のコアに巻かれており、通常はパッケージにまとめられたロッドの形をしています。コイルの動作は、電磁誘導](/jp/ja/news/library-articles/page/90026/) の現象[に基づいている。一次巻線に流れる電流が機械的な遮断器によって急速に遮断されると、二次巻線に高電圧パルスを誘導する交番磁界( )が発生する。効率を高め、アーク放電 から保護するため、回路にはしばしばクエンチ・キャパシタが使用された。
ルームコルフ・コイルは、より高度な電子的ソリューションに取って代わられるまでは、物理実験や無線電信、X線管、内燃機関の点火素子として広く使用されていました。今日では、主に電磁気学のデモンストレーションに使用され、歴史的、教育的な対象として残っている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。