+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ジャンプの特徴 - 定義

ステッピング特性は、単位ステップ強制に対する動的システムの応答を記述する方法である。このような応答を分析することで、システムが突然の摂動や運転条件の変化に対してどのように応答するかを判断することができます。システム工学オートメーション エレクトロニクス制御理論 における基本的なツールのひとつである。

実際には、スパイク特性は、スパイク印加後の出力信号の時間関数グラフとして表されます。その形状は、慣性 、減衰 、遅延、またはエネルギー貯蔵要素の存在など、試験対象の動的特性に依存します。一次系では、ステップ応答は指数関数的なランプアップの形をとるが、高次系では振動、オーバーシュート、あるいはより長い整定時間が発生することがある。

ステップ特性は、アナログおよびデジタルの両システムにとって重要であり、その解析によって安定性、応答速度、制御の質を評価することができます。システム同定法では、物体の数学的モデルのパラメータを推定することができます。産業オートメーションでは、スパイク応答がチューニングプロセスで重要な役割を果たすPIDなどのコントローラの設定を選択するために使用されることが多い。

この特性は、電子機器やメカトロニクスシステムの診断にも使用されます。予測された応答からの逸脱は、システムコンポーネントの損傷やパラメータの変化を示す可能性があるからです。デジタルシステムでは、サンプリングされたデータから解析されるため、結果を正しく解釈するためには数値ツールや平滑化フィルタを使用する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る