+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

中間周波数(IF) - 定義

中間周波数(IF) は、送信機やスーパーヘテロダイン受信機 などの無線通信機器において、受信または送信された信号の周波数変換によって生じる固定周波数の信号である。この技術を使用すると、処理が無線周波数(RF)信号の周波数で直接行われるのではなく、その変換バージョンで行われるため、増幅、フィルタリング、復調経路の設計が簡素化される。

受信中、RF信号は局部発振器信号と混合され、入力周波数と局部発振器の周波数の差である周波数を持つ新しい信号となる。この新しい信号(ちょうど中間周波数)は、次に増幅され、フィルタリングされる。これにより、入力周波数に関係なく、均一な中間経路コンポーネントを使用することができ、装置全体の柔軟性と効率が向上する。

中間周波数値の選択は、アプリケーションと通信システムのタイプに依存する。実際に使用される無線システムでは、要求される選択性、干渉抑制、利用可能なコンポーネントに応じて選択された異なるIF帯域が使用されることが多い。いわゆる二重周波数変換構造では、2つ以上の中間周波数を使用することで、さらに高い選択性とミラー干渉の低減が可能になります。

この技術は、伝統的なラジオ受信機、テレビ、レーダーシステムから、信号処理の安定性と精度が重要な最新の無線通信システムや衛星システムまで、幅広い機器で使用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る