+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スーパーヘテロダイン - 定義

スーパーヘテロダイン は、受信した高周波(RF)信号を、周波数混合処理によって、より低い固定周波数の中間周波数(IF)信号 に変換するラジオ受信機の一種である。 この回路では、増幅、フィルタリング、復調のほとんどの処理が、入力信号の周波数に依存しない固定周波数で行われるため、より容易かつ精密な信号処理が可能となる。

スーパーヘテロダインの動作原理は、局部発振器を使用することに基づいており、その信号はアンテナから受信した信号と混合される。 混合プロセス(つまり、信号の非線形乗算)の結果、入力信号と発振器の周波数の和および差となる周波数を持つ新しい信号が生成されます。これらの中から中間周波数が選択され、増幅および高選択性フィルタリングが行われます。

中間周波数の概念の導入により、受信する局に依存しない一定のフィルタおよび増幅器特性を使用できるようになり、受信の安定性と品質が大幅に向上します。 さらに、高い感度と選択性を確保しつつ、マルチバンド受信機の設計を容易にします。スーパーヘテロダインは、現代のほぼすべてのラジオ、テレビ、レーダー受信機、および無線通信システムに応用されています。

その設計は、周波数変換段を追加することで拡張可能であり、干渉やノイズから有用な信号をさらに正確に分離することが可能になる。デジタル技術の普及が進んでいるにもかかわらず、スーパーヘテロダインは、その実証済みの性能と汎用性の高さから、多くのアナログおよびハイブリッド受信システムの基盤であり続けている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る