+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
分解とは、離散信号のサンプル数を、特定の係数に従ってその一部を系統的に省略することによって減らすプロセスのことである。デジタル信号処理 の文脈では、これは n 番目のサンプルごとに保持し、残りを破棄することによって、信号](/jp/ja/news/library-articles/page/69460/) の[サンプリング・レートを下げることを意味する。この手順により、元の信号の全情報を保存することなくデータ量を削減することが可能になり、計算機やメモリリソースの最適化が必要なアプリケーションで役立ちます。
技術的な観点からは、デシメーションを成功させるには、ローパスフィルターを事前に適用して、信号帯域幅を新しいダウンサンプリング周波数に適合する値に制限する必要がある。このステップをスキップすると、エイリアシング 、すなわち信号スペクトルのオーバーラップが発生し、歪み が生じます。したがって、アンチエイリアシング・フィルターは、デシメーションを実行する回路に不可欠な部分である。
このプロセスは、データ記録・伝送システム、音響信号処理、通信システム、測定装置などで使用されている。デシメーションは、サンプリング理論の条件が満たされていれば、関連する情報を失うことなく、さらなる信号解析の簡素化や、必要なチャネル帯域幅 の削減を可能にする。DSPチップのようなデジタル・アーキテクチャでは、デシメーションはハードウェアやソフトウェアで実装されることもあり、特殊なアルゴリズム や最適化された構造を持つフィルタが使用される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。