+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

エレクトロスコープ - 定義

エレクトロスコープ( )は、静電荷の存在を検知し、静電気( )に関連する現象を観察するために用いられる単純な装置である。その動作原理は、単極性電荷同士の反発に基づいており、特定の物体の帯電の有無やその相対的な大きさを可視化することができる。 静電計は主に教育や実験の目的で使用され、特に静電気の基礎( )を教える際に用いられます。

静電計の古典的な構造は、先端に板または球が付いた金属棒からなり、そこに2枚の薄い金属片(通常は金またはアルミニウム)が取り付けられ、空気から保護するシールド内に収められています。 帯電していない状態では、これらの帯は互いに密着していますが、電荷が印加されると、静電気的反発力によって帯が離れます。帯が離れる角度は蓄積された電荷の量に依存しますが、静電計では電荷の正確な測定はできず、あくまで定性的な評価しか行えません。

電位差によって針が回転し、より精密な観測を可能にするタイプの静電計も存在する。現代の静電計では、静電効果を検出して増幅するために電子部品が使用されることもあるが、動作原理は変わらない。

静電計は、蓄積された電荷の放電に影響を与える可能性のある空気の湿度など、環境の影響を受けやすい。 このため、本装置は乾燥した実験室環境下で最も良好に機能する。かつて、静電計は電離放射線の研究においても重要な役割を果たしていた。より精密な計測器に取って代わられる前は、葉の徐々に落ちる原因となる空気の電離を検出する検出器として用いられていた。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る