+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
静電気は、伝導状態にない物体の表面に電荷が蓄積することに関連する物理現象である。通常、摩擦 、接触、または静電誘導 による、異なる物質間の電荷の分離から生じる。電子の流れを伴う電流とは異なり、静電気は、電荷が静止したままの状態を指し、多くの場合、局所的に蓄積し、一定期間、周囲に対して電位 を維持する。
静電気のプロセスには、ある物体から別の物体への電子の移動が含まれ、ある場所では負電荷が過剰になり、別の場所では不足する。このような帯電体はクーロンの法則に従って相互作用し、蓄積された電荷は火花、コロナ放電、小粒子の吸引などの現象につながる。多くの場合、静電放電 は、光、音、熱の放出を伴って急速に発生する。
静電気は日常生活でよく観察される。例えば、ビニール製の衣服を脱ぐとき、乾いた髪をとかすとき、乾燥した部屋のカーペットを歩くときなどである。産業や技術分野では、電子機器への干渉、半導体部品の損傷、可燃性環境での火災の危険性につながる可能性があります。このため、アース、空気イオナイザー、帯電防止バンド、適切な導電性素材などの保護手段が使用されます。
静電気現象は、静電塗装、材料分離、印刷、空気ろ過においても重要である。自然科学や工学では、静電気はより複雑な静電相互作用や誘電体材料の特性を分析するための出発点です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。