+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

欧州原子核研究機構(CERN) - 定義

欧州原子核研究機構(Conseil Européen Pour La Recherche Nucléaire, CERN) 素粒子物理学の基礎研究を専門とする世界最大かつ最も権威ある科学機関のひとつ。1954年、国際協定により、スイスとフランスの国境、ジュネーブ近郊のメイランに本部を置く政府間研究機関として設立された。当初の名称は原子核研究であったが、現在は高エネルギー物理学と物質の基本的な構成要素の構造に焦点を当てている。

CERNは、自然界の基本的な力と宇宙を構成する粒子を理解することを目的とした実験的および理論的研究を行なっている。 CERNの主要な研究インフラは、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)をはじめとする粒子加速器であり、世界最大かつ最先端の粒子加速器である。LHCでは、陽子と重イオンを最大何テラ電子ボルトものエネルギーで衝突させることができ、ビッグバン直後の状態をシミュレートすることができる。

CERNには、数十カ国の科学者とエンジニアからなる数多くの国際チームがあり、粒子検出器の設計と運用、 実験データの解析、情報技術の開発などで協力している。CERNの最も重要な成果のひとつは、2012年にヒッグス粒子を発見したことで、標準模型の予測を裏付け、ノーベル物理学賞を受賞した。

科学的活動に加え、CERNは技術革新の中心としての役割も果たしている。ワールド・ワイド・ウェブの概念が生まれたのもCERNであり、そのコンピューティング・インフラは世界最大級の分散型データ処理システム( )である。若手科学者の育成を支援し、教育プログラムを運営し、国や文化の壁を越えた開かれた科学協力を推進している。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る