+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

定在波 - 定義

定在波は、同じ周波数、振幅、 、偏光方向が同じ媒質中を反対方向に進む2つの波の干渉の特殊なケースである。その重なりによって、最大増幅(矢印)と完全消滅(節)の領域が交互に観察される非分散振動系が生じる。定在波の特徴は、エネルギーが媒質中を伝搬方向に移動せず、平衡点を中心に局所的に振動することである。

数学的には、定在波は2つの反対方向に走る調和波の和として記述される。その空間プロファイルは時間と共に一定に保たれるが、個々の点における振動の振幅は時間の関数に従って周期的に変化する。波の節点は、振動の振幅がいつでもゼロである場所であり、矢印は、機械的または電磁気的エネルギーが局所的に集中する最大膨張点である。

定在波現象は、音響学 、光学、電子工学、波動力学など、物理学のさまざまな分野で現れる。導波管、伝送線路、楽器、共振器などでは、定在波の形成は、媒質の境界からの波の反射や、インピーダンスの不連続性 に起因することがほとんどである。境界条件は許容波長を決定し、不連続な共振モードへと導く。

技術的な分析では、定在波は特に定在波係数(VSWR)によって記述され、高周波システムにおけるインピーダンス整合の有効性を報告する。強い定在波が存在すると、エネルギー損失、信号の歪み、局所的なシステムの過熱につながります。一方、共振システムにおいて定在波を意識的に利用することで、特定の帯域における正確な周波数調整、信号フィルタリング、振動の増幅が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る