+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[FORTRAN (Formula Translation)は、ジョン・バッカス率いるIBMチームによって1950年代に設計された、](/jp/ja/news/library-articles/page/69064/) 、最も古いハイレベル・プログラミング言語のひとつである。その主な目的は、数学的・科学的計算を代数表記に近似した形式で効率的に記述できるようにすることであり、低レベルの機械語コードに比べてプログラムの開発を大幅に簡素化した。FORTRANは、ソースコード(](/jp/ja/news/library-articles/page/69094/) )を実行可能な形式に自動コンパイル([)できるようにした最初の言語であり、コンピュータ・プログラミングへのアプローチに革命をもたらした。
FORTRAN言語は、シンプルで簡潔な構文と高性能が特徴で、工学、数値計算、科学的応用に特に適している。特に、計算力学、構造解析、 物理シミュレーション、流体力学、量子コンピューティングなど、行列、 ベクトル、浮動小数点数の演算が主流となる分野で広く使用されている。
FORTRANは、FORTRAN IおよびFORTRAN IVからFORTRAN 77を経て、より現代的なFORTRAN 90、95、2003、2008および2018に至るまで、数多くの標準進化を遂げており、各バージョンは動的メモリ管理、モジュール型プログラミング、抽象型のサポート、並列性、およびオブジェクト指向標準との互換性などの言語拡張を導入している。新しいプログラミング言語の出現にもかかわらず、FORTRANは、最大限の性能と実証済みのインフラストラクチャーが重要である科学およびコンピューティング環境において、不可欠なツールであり続けている。
FORTRANの主な利点の一つは、コンパイラによる高度なコード最適化であり、特に算術演算を多用するアプリケーションにおいて、非常に高速な実行可能コードを生成することができる。その結果、この言語は、精密さ、安定性、高い計算効率が要求される、多くの数値計算ライブラリ、シミュレーション・パッケージ、大規模エンジニアリング・システムの保守と開発の基礎となっています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。