+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

マトリックス - 定義

行列 は、行と列からなる矩形の配列として格納された、数値、記号、または数式の順序付けられた配列である。行列の各要素はその位置、つまり特定の行と列に対応する指標によって定義される。行列は線形代数における基本的な構造の一つであり、応用数学、物理学、コンピュータサイエンス、工学、計算科学などで広く用いられている。

形式的には、行列は2次元システムで記述された要素の集合で表される数学的オブジェクトであり、通常は大文字、例えばAで示され、個々の構成要素はa_1D62↩ⱼ型の記号で示される(ここでiは行インデックス、jは列インデックス)。行列のサイズは列数あたりの行数(m×n)として記述され、これによりデータの構造と代数演算のルールを明示的に定義することができる。

行列は、その他、連立一次方程式系、幾何学的変換、空間変換、物理システムのダイナミクスのモデル化、および解析や信号処理 の記述に使用される。コンピュータサイエンスやプログラミングでは、行列は数値データ、デジタル画像、グラフの表現の基礎を形成し、機械学習 では、人工知能 やニューラルネットワーク アルゴリズムの実装に使用される。

行列に対して行われる基本的な操作は、加算、乗算、転置、行列式、逆行列計算、固有値や固有ベクトルを求める固有操作などである。動的システムやオートメーションの解析では、行列は状態方程式を記述したり、線形システムの特性を記述するために使用されます。その代数的構造により、ベクトル微積分を任意の次元の空間に一般化することができる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る