+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
光電池は、放射エネルギー 電磁エネルギー、多くは太陽光を、光起電力現象によって直接電気エネルギーに変換する半導体デバイスである。その動作原理は、エネルギーギャップより大きなエネルギーを持つ光子の吸収](/jp/ja/news/library-articles/page/68666/) の影響[を受けた半導体材料における電子-正孔対の生成に基づいている。その結果生じた電荷キャリアは、p-n接合 に存在する内部電界によって分離され、電圧 が発生し、外部回路に電流が流れるようになる。
シリコン(単結晶と多結晶の両方)は、その優れた変換効率、安定性、技術的な利用可能性から、太陽電池の製造において最も一般的に使用されている材料である。従来のシリコン構造に加えて、CdTe、CIGS、ペロブスカイトなどの化合物をベースとした薄膜太陽電池も開発されており、製造コストの削減やアプリケーションの柔軟性が高まる可能性がある。
太陽電池の性能特性は、開放電圧、短絡電流、最大電力、エネルギー変換効率などのパラメータによって決まる。この効率は、入射光エネルギーをどれだけ電気エネルギーに変換するかを決定するもので、特に材料の品質、セルの設計、照明条件によって左右される。太陽光発電システムの効率を高めるため、太陽電池セルはモジュールやパネルにまとめられ、エネルギーインフラに組み込んだり、オフグリッド設備で自立運転したりすることができる。
光電池は太陽光発電技術の基本要素であり、再生可能エネルギーの生成において重要な役割を果たしている。光電池は、太陽光発電所、非常用電源システム、携帯機器、さらには人工衛星、環境センサー、電力供給機器IoT などの特殊な用途にも使用されている。この技術の開発は、効率の向上、製造コストの削減、耐久性の向上、環境への統合に重点を置いている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。