+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
GPIB (General Purpose Interface Bus)は、IEEE-488としても知られ、1960年代にヒューレット・パッカード社が実験器具の計測オートメーションと制御アプリケーション用に開発したパラレル通信バスである。この規格は後にIEEEによってIEEE-488として正式化され、さらにIEEE-488.1およびIEEE-488.2へと発展し、仕様を拡張して相互運用性を向上させた。
GPIBは、マルチメータ、オシロスコープ、シグナルジェネレータ、スペクトラムアナライザなどの複数の計測器を、1つの通信バスで制御用コンピュータや相互接続することを可能にします。システムは、1台のマスター(コントローラー)と最大14台のスレーブを含む最大15台のデバイスをサポートし、双方向通信とソフトウェアベースの制御を可能にします。データ転送は、制御ラインを追加した8ビット・データ・バス上でパラレルに行われるため、他のインターフェース と比較して比較的高速な転送が可能です。
GPIBは決定論的な構造で干渉の影響を受けにくいという利点があり、安定性と信頼性が重要な実験室や産業環境に特に適しています。新しいインターフェース(例えばUSB,イーサネット )と比較すると、ケーブルの長さや転送速度に制限があるにもかかわらず、GPIB は、古い機器との互換性が必要なアプリケーションや、この規格に基づいたインフラが整備されているアプリケーションで使用されています。
GPIB 通信は、送信の開始方法、デバイスへのアドレス割り当て方法、データフローの同期 を定義するコマンドとプロトコルのセットで管理されます。このインターフェースは、計測オートメーションの発展における重要な要素であり、多くの最新テストシステムの基盤となっています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。