+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ヘテロダイン - 定義

ヘテロダイン(Heterodyne) は、無線および電子技術において、ミキシングとして知られる周波数変換を実現するために使用される周波数依存の補助信号である。この用語はまた、ヘテロダインのプロセスそのものを指し、入力信号の周波数の和と差である新しい周波数成分をもたらす2つの信号の非線形結合である。ヘテロダインは多くの場合、局部発振器によって生成され、その使用によって、無線信号をスペクトルのある部分から別の部分(通常はいわゆる中間周波数(IF) )にシフトさせることができる。

ヘテロダインの概念は、スーパーヘテロダイン無線受信機の動作を支えるものであり、入力信号をヘテロダイン信号と混合して、受信チャネルの周波数に依存しない安定した固定中間周波数を生成するシステムである。このアプローチにより、フィルターと増幅器の設計が簡素化され、正確なチューニングが可能になり、システムの選択性と感度が向上する。

ヘテロダイニングは、レーダー技術、衛星通信システム、スペクトラムアナライザ、楽器、音響信号処理にも使用されている。このプロセスは、ダイオード、トランジスタ、集積回路などの非線形電子部品の特性を利用して、新しいスペクトル成分を生成します。

物理的な観点から見ると、ヘテロダインは、時間領域における2つの正弦波形の乗算から生じ、その結果、元の信号の和と差である周波数を持つ成分が得られます。これらのうち1つ(通常は周波数の低い方)を選択することで、信号に含まれる情報を失うことなく、信号のさらなる解析と処理を簡略化することができる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る