+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
コンピュータ工学 は、エレクトロニクス、コンピュータサイエンス、オートメーション およびデジタルシステム理論の要素を組み合わせて、コンピュータのハードウェアおよびソフトウェアを設計、構築、分析する学際的な科学技術分野である。その範囲は、プロセッサ・アーキテクチャ、チップ設計、メモリ - 集積回路、インターフェース 通信などのデジタル・システムの物理的側面と、オペレーティング・システム、コントローラー、組み込みソフトウェア、制御アルゴリズムなどのソフトウェア層の両方を包含する。
コンピューター工学の根底にあるのは、最新のマイクロプロセッサー・システムがどのように動作し、周辺機器回路やデータ・ネットワークとどのように統合されるかを理解することです。コンピュータ・エンジニアは、ハードウェア・ソリューションとその制御ソフトウェアの両方を設計し、効率的で信頼性が高く最適化された組込みシステム、デバイス・コントローラー、FPGA、または分散コンピューティング・システムを構築します。
この分野は、エレクトロニクス、テレコミュニケーション、産業用ロボット、自動車から、医療、防衛、ロボティクス のソリューションまで、幅広い技術分野で使用されています。システム統合、信号処理、デジタルセキュリティ、ハードウェア記述言語(例えば、VHDL 、Verilog)での設計、さらにハードウェア性能のための](/jp/ja/news/library-articles/page/61734/) アルゴリズムの最適化[に関する問題をカバーしています。
学術的・専門的な文脈では、コンピュータ工学は古典的なエレクトロニクスとコンピュータサイエンスの橋渡し的な存在と見なされることが多い。この分野の専門家は、デジタルシステムの物理的実現に関する知識と、抽象的な論理構造、システムアーキテクチャ、最新のプログラマブル技術の原理に関する理解の両方を持っていなければなりません。これらの能力を統合することで、現代的で複雑な技術ソリューションの創造が可能になります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。