+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
熱量計( )は、物理的、化学的、生物学的プロセスにおいて交換される熱量を測定するために使用される計測器である。その操作はエネルギー平衡の原理に基づいており、制御されたシステムの温度変化から、反応、相変態、 または物質間相互作用の結果として移動または吸収された熱エネルギーを計算することができます。科学分野としての熱量測定は、化学実験室、エンジニアリング材料、生物学、薬学、熱工学などで利用されている。
熱量計の基本設計は、調査対象のプロセスが行われるシール容器と、精密な温度・体積測定システムである。単純なモデルでは、熱量計は水を入れた容器で構成され、その中に熱を発する試料または熱を吸収する試料を入れる。より高度なシステムでは、断熱材、ヒートポンプ、制御電源、差動センサーを使用し、非常に高い精度で熱を測定することができます。重要な役割を果たすのは、システムの熱容量であり、これは既知であるか、コントローラーで制御する必要がある。
その他、燃焼熱を測定するボムカロリメーター、相変化を分析する示差走査熱量計(DSC)、液体や気体を研究するフローカロリメーター、一定温度で反応をモニターする等温熱量計、生物学や薬学研究で使用されるマイクロカロリメーターなど、用途によってさまざまなタイプの熱量計があります。熱量計は、物質のエネルギー特性、反応速度、熱安定性、断熱材や燃料材料の効率などを評価することができる。
キャロリメーターの測定精度は、装置の感度、断熱の程度、機器の校正によって決まります。最新のシステムでは、コンピュータとの統合により、自動データ収集 、熱計算、結果の視覚化が可能です。エンジニアリングや工業において、熱量測定はエネルギーシステムの設計、燃焼効率の評価、機能性材料や複合材料の開発に役立っている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。