+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
コージェネレーション は、熱電併給(CHP)とも呼ばれ、通常、熱電併給発電所や分散型発電ユニットにおいて、一つのプロセスで電気と熱を同時に発生させる技術である。一次エネルギー(例えば燃焼した化学製品)のかなりの割合が廃熱として失われる従来のエネルギー生産方法とは異なり、コージェネレーションでは廃熱を効率的に管理できるため、燃料化学エネルギー変換の全体的な効率が大幅に向上する。
典型的なCHPシステムは、レシプロエンジン、ガスタービンまたは蒸気タービンと、発電機()、排ガス、冷却水、プロセス蒸気から熱エネルギーを回収する熱交換器( )から構成される。回収された熱は、建物の暖房、工業プロセス、温水製造、吸収冷却システム(トリジェネレーション)などに利用できる。
エネルギー工学の観点から見ると、コージェネレーションは、全体的なエネルギー効率を、従来の発電所の一般的な35~40%から、うまく設計されたコージェネレーション・システムでは85~90%にまで高めることが可能である。CHP技術は、化石燃料(天然ガス、重油)でも再生可能燃料(バイオガス、バイオマス)でも運転できるため、エネルギー転換のための重要な道具となる。
CHPは、特に寒冷地で有用な熱の需要が高い国々では、地域暖房部門で戦略的な役割を果たしており、その開発は、エネルギー効率を促進し、温室効果ガスの排出を削減する気候政策や市場メカニズムによって支えられている。しかし、CHPには、熱需要と電力需要の適切なバランスと、エネルギーの流れをリアルタイムでダイナミックに管理するのに適した送電インフラが必要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。