+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

発電機 - 定義

発電機は、電磁誘導現象 によって機械エネルギーを電気エネルギーに変換することを主な機能とする電気機械装置である。](/jp/ja/news/library-articles/page/69616/)](/jp/ja/news/library-articles/page/69408/) ファラデーの法則で説明されるこの現象は、[磁場の線を横切る導体 における起電力(SEM)[の発生 、または回路を包含する磁束の変化の結果として発生する。

発電機の構造は、基本的に2つの基本部品から構成される。固定子 は、磁気回路 を生成または閉鎖する静止部品であり、回転子 は、固定子に対して回転運動を行い、巻線または永久磁石を備える。設計と出力電圧特性に応じて、発電機は直流発電機 と交流発電機(オルタネーター) に分けられる。

産業用システムでは、発電機は、蒸気タービン、水タービン、ガスタービン、内燃機関、風力システムなどのさまざまな駆動源に連結され、発電所や非常用発電システムで電気を生成する。電圧、周波数、定格電力 および電圧調整特性などの発電機の運転パラメータは、電力網](/jp/ja/news/library-articles/page/69596/) または地域の負荷の要件[に密接に適合していなければならない。

最新の発電機の設計では、エネルギー効率を高め、運転パラメーターの安定性を高め、ユニットの寿命を延ばすために、高度な冷却システム、自動励磁システム、電子電圧調整器(AVR)を使用しています。](/jp/ja/news/library-articles/page/69694/) また、発電機と送電網の同期([)にも特別な注意が払われている。この同期では、電力系統の安全で安定した運転を確保するために、発電電圧の振幅、周波数、位相を正確に制御する必要がある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る