+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

交流発電機(オルタネーター) - 定義

A.C.発電機(オルタネーター) は、機械エネルギーを交流(AC) の形で電気エネルギーに変換する電気機械である。](/jp/ja/news/library-articles/page/69408/) その動作原理は、ファラデーの電磁誘導の法則 に基づいている。それによると、交番磁界[が導体の巻線 を横切ると、起電力が発生し、 、閉回路に電流が流れる。

典型的なオルタネーターの設計では、ローター とステーター の2つの基本コンポーネントがある。磁界源(通常は直流電源ソレノイド)を内蔵するローターは、誘導巻線を内蔵するステーター内で回転する。この回転により、固定子巻線の磁束が循環し、交流電圧が発生する。同期オルタネーターでは、出力電圧の周波数はローターの回転速度と磁極対の数に直接依存します。

オルタネーターは、発電所での発電のほか、車載機器への電力供給や電池の充電を行う自動車の電源システムにも一般的に使用されている。自動車用システムでは、従来のオルタネーターに整流回路が追加され、発生した交流を直流に変換する。

最新のオルタネーターは、高効率、高信頼性、内蔵レギュレータによる出力電圧安定化機能を特徴としています。その設計パラメータ(定格電力 、相数、冷却方式、巻線タイプなど)は、小型の補助発電機から産業用発電所の大型ターボ発電機まで、特定の用途に合わせて調整されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る