+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

直流発電機 - 定義

直流発電機 は、機械エネルギーを一方向の電気エネルギー、つまり直流に変換する電気機械である。その基本的な動作原理は、電磁誘導の法則 に基づいている。この法則によると、磁界中を移動する導体 が磁界の力線を横切ることにより、起電力 が生じる。直流発電機の場合、装置の動作が回転するという性質にもかかわらず、一定の極性の電圧を得ることができる特別な設計が用いられている。

直流オルタネーターの基本的な構造コンポーネントは、電機子巻線を備えたローター 、磁界を発生させる ステーター(ソレノイドや永久マグネットを使用することが多い) 、整流子 - 銅製セグメントとブラシ カーボンブラシで構成されたメカニカル・整流器 である。機械の出力に直流電圧を発生させるように、電機子巻線 に誘導される電圧の極性を変えるのは、ロータとともに回転する整流子である。

励磁方法によって、直流発電機は独立励磁型、分巻型、直列巻型、複合巻型に分けられる。その他、それぞれ制御特性や動特性が異なるため、用途に応じて使い分けられる。これらのタイプの発電機は、より効率的なオルタネーター と整流器システムに取って代わられるまで、最初の電力システムで広く使用されていた。

今日、直流発電機は主に、小規模発電所、可変速駆動システム、非常用電源システム、および一部の実験用アプリケーションなどのニッチ分野で使用されている。直流発電機には、出力電圧の調整が簡単で、DC/DCコンバーターを追加することなく、直流電圧を必要とする消費者に直接供給できるという利点がある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る