+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電機子( )は、電気機械、特に発電機や電動機において不可欠な構成要素であり、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する、あるいは逆に機械エネルギーを電気エネルギーに変換する役割を担っています。 その機能は機械の動作モードによって異なります。発電機では、交流フラックスの結果として電圧を誘導し、一方、電動機では電流を流し、磁場と相互作用することでトルクを発生させます。
電機子(アーマチュア)は、多くの場合、永久マグネットの極や励磁巻線によって生成される磁界の領域に配置された巻線コアである。機械の設計によっては、回転部分(整流子式機械)となることもあれば、固定部分(ほとんどの同期機および非同期機)となることもある。 電機子の動作において重要な役割を果たすのは、電磁誘導の現象である。 - 巻線を横切る変化する磁場 は、起電力 をもたらし、その値と性質は、磁気回路の相対速度と形状 に依存する。
従来の直流(DC)電動機では、電機子には鉄心に巻かれた巻線と、整流を行いトルクの連続性を確保する整流子 が含まれている。交流(AC)電動機 では、通常、電機子巻線は固定子に配置されており、これによりエネルギーの回収が容易になり、冷却も簡素化される。 巻線数、ケーブルの断面積、巻線の種類、冷却方法などの電機子のパラメータは、電気機械の効率、出力、および動的特性に直接影響を与えます。また、電機子の設計においては、機械の運転中に生じる電磁力、熱変形、および機械的負荷に対する耐性も考慮する必要があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。