+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

整流子 - 定義

整流子 は、主に電気モーターおよびDC 発電機 で使用されるメカニカル・電気コンポーネントであり、その機能は、生成される電磁トルクが一定の方向を維持するように、ローター](/jp/ja/news/library-articles/page/69850/) の巻線[における電流の流れる方向を周期的に変化させることである。回転接点スイッチとして機能し、機械の回転部分と電源またはエネルギー収集システムとの間の適切な接続を保証する。整流子の重要な機能は、外部回路における電流の一方向の性質を維持しながら、電気エネルギーを機械エネルギー(モーターの場合)またはその逆(発電機の場合)に変換できるようにすることである。

構造的には、整流子は、通常は銅製の金属セグメントからなり、ロータ軸上に円筒状に配置されている。その他は互いに絶縁され、ブラシ -導電性材料、通常はグラファイトで作られた接点エレメントで、回転するセグメントと常に接触している。ローターが回転すると、個々の整流子セグメントはその他巻線に接続し、機械的位置と同期した方法で電流の方向を切り替える。

整流は、巻線の電流方向を変えるプロセスであり、ローターの一方向への連続的な回転を維持し、電気機械を適切に動作させるために極めて重要である。技術的な実践では、整流の質は機械の効率、耐久性、および発生する電磁干渉のレベルに大きな影響を与えます。整流子の不具合は、火花の発生、ブラシの過度の磨耗、ドライブシステムの動的性能の劣化につながります。

最近の設計では、電子整流制御を備えたブラシレスDCモーター を使用することが多くなっていますが、古典的な整流子は、低価格とシンプルさが重要なシンプルなドライブ、電気モーター、家庭用電化製品、およびシステムでまだ広く使用されています。より高い要件が要求されるシステムでは、整流子は機械的摩耗の影響を受けやすく、メンテナンスが必要であり、騒音が発生するため、その使用は制限されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る