+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ブラシ は、整流子モーターや発電機などの回転機械に使用される電気部品であり、システムの可動部と固定部、最も一般的にはローター と外部の電力またはエネルギー受電回路との間で電気的接触を確保するために用いられます。 従来の設計では、ブラシは、バネによって整流子またはスリップリング の表面に押し付けられた炭素または黒鉛製の要素の形状をしており、回転部品が回転している間、電流が流れるようにします。
ブラシに使用される材料は、導電性、機械的摩耗に対する耐性、および摩擦 や高温条件下での動作能力の間に適切なバランスをとっている必要があります。実際には、純黒鉛、金属化黒鉛(例えば、銅をドープしたもの)、あるいは機械の特性に合わせて調整された特殊なブレンドで作られたブラシが使用されます。 機械の種類に応じて、流される電流は直流(DC) または交流(AC) となり、これもブラシの材料や設計の選択に影響を与えます。
ブラシは、直流整流子モーター およびスリップリングを備えた一部の同期・非同期機械において不可欠な構成要素です。 その機能は、追加の機械的接続を必要とせずにエネルギーを伝達し、機械を連続運転させることです。時間の経過とともにブラシは摩耗するため、システムの効率と信頼性を維持するには定期的な交換が必要です。ブラシが正常に機能しない場合、火花発生、エネルギー損失、および整流子の損傷につながる可能性があります。
今日、多くの用途において、従来のブラシ式ソリューションはブラシレス技術(例えばBLDCモーター )に置き換えられつつあります。これにより機械的な接触が不要となり、駆動システムの耐久性と効率が向上します。それにもかかわらず、ブラシは、その簡潔さと信頼性が依然として重視される多くの産業用、自動車用、および日用家電の設計において、不可欠な構成要素であり続けています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。