+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

整流子モーター - 定義

整流子モーター は、機械式整流子(ブラシと銅セグメント からなる環状の組立体)を用いて、回転子巻線の電流方向の切り替えを行う電気モーターの一種です。 この設計により、直流(DC) での動作だけでなく、一部のバージョンでは交流(AC) での動作も可能となり、可変負荷用途において整流子モーターは汎用性の高いものとなっています。

従来の整流子モーターシステムでは、回転する整流子 に押し付けられたブラシから電流が供給され、その電流がローターの巻線に流れます。固定子](/jp/ja/news/library-articles/page/69664/) の磁場[とローター巻線の電流との相互作用により、トルクを発生させる電磁力が生じます。 整流子の役割は、ロータの位置にかかわらずトルクが回転方向と一致するように、巻線回路を切り替えることです。

整流子モーターの利点は、高い始動トルクを実現できることと、供給電圧を変えることで速度制御が容易であることです。これらの特性により、携帯用機器、電動工具、家電製品、および高い動的要件が求められる用途でよく使用されています。 ユニバーサル(AC/DC)タイプは交流電圧での動作が可能であり、これにより家電製品や電動道具の設計が簡素化されます。

しかし、機械的な整流には、特にブラシの摩耗や整流子での火花発生といった一定の制限も伴います。これらは耐久性に影響を与え、電磁干渉を引き起こす可能性があります。 このため、現代のシステムでは、ブラシレスで電子整流されたアクチュエータに置き換えられる傾向が強まっています。それでもなお、整流子モーターはその構造の単純さ、製造コストの低さ、そして幅広い用途から、多くのアプリケーションで依然として広く利用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る