+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電磁弁(磁気回路) - 定義

[マグネトワイヤー( )は、電気回路における導体(](/jp/ja/news/library-articles/page/62206/) )が果たす役割と同様に、磁束を特定の経路に導くために強磁性体で作られた構造要素です。その機能は、磁力線を集中・誘導し、損失や磁界の拡散を最小限に抑えながら、システムの異なる部分間で磁気エネルギーを効率的に伝達できるようにすることです。

マグネトワイヤは、変圧器、電気モーター、誘導コイル、ソレノイドなどの電磁機器で一般的に使用されています。これらが作られる強磁性材料の高い透磁率のおかげで、大電流を必要とせずに、コア内で強力な磁気結合と誘導の増大を実現します。 磁気コイルの形状と幾何学的構造は、磁界分布、その均一性、およびシステム全体の効率に大きな影響を与えます。

古典的な観点では、磁気線材は磁束の閉じた経路を形成し、多くの場合、リング状、長方形、またはE字型のコイルコアを形成します。 工学の実務では、磁気飽和()、ヒステリシス( )、および渦電流()によるエネルギー損失( )が、マグネトワイヤの設計において考慮されます。その結果、積層コアや、磁気構造が制御された粉末材料で作られたコアが使用されることになります。

磁界解析の観点からは、磁心は周囲の空気よりもはるかに大きな誘導を持つ領域を画定しており、これにより、電気回路の解析と同様の方法を用いて磁気回路のモデル化を簡略化することができます。 高度な用途、例えば磁気センサーやマイクロ波回路では、特定の伝搬特性を維持しながら電磁波を導くことができる特殊なマグネトワイヤ構造が設計されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る