+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スウェーデンのサークル - 定義

スウェディッシュホイールは、特殊なタイプの機械式車輪で、走行装置全体の向きを変えることなく、車両や移動台を多方向に移動させることができます。その設計は、主支持ホイールの外周に、横方向に独立して回転するローラーを配置したものです。これにより、横方向だけでなく、車輪の主軸に沿った動きも可能になり、2平面内で完全に自由なホロノミックな動きを実現することができる。

スウェディッシュホイールは主に、限られたスペースで高精度の操縦が要求される移動ロボット、産業オートメーション、マテリアルハンドリングシステムで使用されています。そのユニークな形状により、あらゆる方向にスムーズに移動し、自軸を中心に回転し、従来の旋回を必要とせずに複雑な軌道に沿って移動することができます。これらのホイールは、オムニホイールクラスのロボットや、各ホイールに独立した駆動装置を備えたプラットフォーム車両によく使用されます。

スウェーデンの車輪設計では、ローラーを正確に配置し、自由な回転を確保する必要があり、これには適切なベアリングと低摩擦材料 を使用する必要がある。ローラーの数と形状を正しく選択することは、動きの滑らかさと荷重を支える能力に直接影響する。複雑な動的特性のため、スウェーデン式車輪車両の制御には、高度な運動学的モデリングとドライブの正確な同期 が必要です。

エンジニアリング用途では、スウェーデン式車輪はメカニクス、エレクトロニクス、 制御アルゴリズムが相互作用して高い操縦性と柔軟な動きを実現するメカトロニクス・ソリューションの一例である。スウェディッシュホイールと従来の走行システムの特徴を組み合わせ、さまざまな地形条件や運用シナリオに適応できるようにしたハイブリッド型も開発されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る