+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ファジィ論理(fuzzy logic) は、古典的な2変数論理の一般化であり、論理値は真理(1)か偽り(0)の状態に限定されず、区間[0, 1] から任意の中間値を取ることができる。この概念は、不正確、曖昧、または部分的に真である情報の数学的モデリングを可能にし、一義的に分類することが困難な現象の記述に応用される。
ファジィ論理の基本はファジィ集合*であり、そのメンバーシップは明確な基準によって記述されるのではなく、与えられた要素が与えられた集合に属する度合いを決定するメンバーシップ関数によって記述される。これにより、「暖かい」、「速い」、「大きい」など、明確な境界を持たない自然言語の概念を形式的に表現することが可能になる。
ファジィ論理を使用するシステムは、前提条件と結論が不正確でありうるif-thenルールで動作する。ファジィ・ルールに基づく推論プロセスは、不完全または不確実なデータに基づいて、連続性と安定性を保ちながら決定を下すことを可能にする。ファジィ値として表される最終結果は、特定のコントロール値を生成するためにデファジィ化することができます。
ファジィ論理は、制御工学、オートメーション、ロボット工学、エキスパートシステムなど、特に従来の数学的モデルが複雑すぎたり、不十分であったりする場合に広く使われています。人間の行動や非線形物理システムの特性をよりよく表現する適応的で柔軟なアルゴリズムの設計を可能にします。その人気の理由は、リアルタイムで実装できることと、入力データのエラーやノイズに強いことである。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。