+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ルミネッセンスとは、エネルギーの吸収](/jp/ja/news/library-articles/page/68666/) の影響[を受けて物質が発光する現象のことで、この過程は白熱の場合のように物体の高温によるものではない。熱放射とは異なり、発光は電子が励起状態から低エネルギー状態へ遷移することによって起こり、その間にエネルギーが光子 の形で放出される。
この現象は、電磁波の吸収 、化学反応、電場の作用、生物学的現象、粒子砲撃など、さまざまな励起メカニズムによって誘発される。励起源によって、蛍光、燐光、エレクトロルミネッセンス、生物ルミネッセンスなど、さまざまなタイプのルミネッセンスが区別される。これらの過程はそれぞれ、異なる発光時間と基底状態 に戻るメカニズムによって特徴づけられる。
技術的な応用では、ルミネッセンスはディスプレイ技術、光電子センサー、光源、医療診断、マーキング材料などに使用されている。固体物理学や量子化学では、この現象によって分子の電子構造や半導体材料の特性を分析することができる。発光はまた、発光ダイオード(LED)、半導体レーザー およびランプやスクリーンに使用される蛍光体の基礎でもある。
発光の波長、強度、量子収率、発光時間などのルミネッセンス特性は、材料の物理化学的特性と環境条件に依存する。これらのパラメータを研究することで、発光材料を特定の技術的・科学的用途に合わせて微調整することができる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。