+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

マコメーター - 定義

マッハメーターとは、気体(最も一般的なものは空気)中を移動する物体の速度と、局所的な音速との比であるマッハ数(](/jp/ja/news/library-articles/page/69164/) )を、[測定するために使用される測定器である。この値は、空気力学、弾道学、航空工学において非常に重要であり、遮音壁に対する運動速度の分類や、物体周囲の気流現象の評価を可能にする。

マコメーターの操作は、ピトー管などの適切に配置されたプローブを使用して、気体の流れに特徴的な圧力(全圧と静圧)を測定することに基づいています。完全気体の熱力学的関係() とベルヌーイの法則から、マッハ数をリアルタイムで決定することが可能です。この計器は、スタンドアローンの装置としても、飛行高度や大気の状態による補正を考慮した統合アビオニクス・システムの一部としても使用できます。

マッハ計は主に超音速および超音速航空で使用され、マッハ数の正確な知識によって気流の状態を制御し、衝撃波を回避または利用し、エンジンや制御システムの性能を調整することが可能になります。現代の航空宇宙システムでは、これらの計測器は通常デジタル化され、他の計測センサーとリンクして複雑な航行システムや診断システムを形成している。

工学的見地から、機械計の測定値の精度と安定性は、気体力学モデルの正しい表現と測定経路の品質に依存します。特に重要なのは、マッハ数のわずかな違いが空力と飛行の安全性に大きく影響する、遷音速領域の加速、操縦、飛行段階での使用です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る