+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

完全気体 - 定義

完全気体は、気体分子が弾性衝突以外では相互作用しない点状の物体であると仮定した、気体物質の理想化されたモデルである。その記述は、気体の運動論と、熱力学的条件下における物質の圧力、体積、温度の関係を定義する完全気体の状態方程式に基づいている 。

完全気体モデルの基本的な仮定は、分子間力が存在しないことである。つまり、分子間の相互作用のポテンシャルエネルギーは、分子間の運動エネルギー に対して無視できるほど小さい。粒子の運動はランダムであり、衝突は運動量とエネルギー保存の原則に従って起こり、マックスウェル・ボルツマン分布に従った粒子速度の一様分布になる。

完全気体の数学的扱いであるクラペイロン方程式は、この関係を表している:

PV = nRT.

ここで、Pは圧力、Vは体積、n**は気体のモル数 、Rは万有引力気体定数、Tはケルビンで表した温度である。

完全気体モデルは、特定の数学的関係に従って状態パラメータが変化する等温、等圧、等熱、断熱気体変換のような熱力学的過程を簡略化して記述することを可能にする。技術熱力学では、完全ガスは熱機関サイクル、ガスタービン、冷凍システムの解析の基礎となり、近似状態方程式によってエネルギープロセスの効率を予測することができる。

完全気体の内部エネルギーは温度のみに依存し、並進運動、回転運動、振動運動の形で運動エネルギーを蓄える分子の能力によって決まる。ヘリウムやネオンのような単原子気体の場合、運動エネルギーはもっぱら並進運動に関係するが、多原子気体の場合は自由度が増えるため、気体の熱容量が増大する。

完全気体モデルは、機械工学 、航空力学、化学工業、宇宙物理学において、高温・低圧の気体を分析するために使用されており、分子間の相互作用が非常に弱いため、実際の気体の挙動は完全気体の理論的記述に近づいている。高温や低温の条件下では、ファンデルワールス力によって気体分子が相互作用し始めるため、ファンデルワールス状態方程式や、圧縮性や相縮合効果を記述した実気体モデルなど、より複雑なモデルを使用する必要がある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る